主题中讨论的其他器件: BQ25750
您好!
我正在创建此相关主题、要求您对上一个答案进行澄清:
根据我的理解、控制器可以为我的器件提供电流(简化版原理图中的"系统"网)并为电池充电
任何过剩电流的情况下进行测量、对吗?
例如、如果我的太阳能电池板提供2A 的电流、而我的负载消耗1.5A 的电流、那么电池是否会同时使用500mA 充电?
此外、我的系统还包含功率非常低的面板(20W)。 BQ25756是否过度使用? 您是否会从同一行推荐其他产品?
我的电池是锂离子2P 7S (额定电压为24V)、我的系统每天大约消耗两次短暂瞬时的电流(30秒)、电流大约为5A。
提前感谢您、
安东尼斯