This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM846C23:Rset 值选择(可能的数据表错误)

Guru**** 2383270 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM846C23
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1308542/tpsm846c23-rset-values-selection-possible-data-sheet-error

器件型号:TPSM846C23

您好!

这与 TPSM846C23直流/直流转换器(0.35-2V)相关。 在数据表的第22页、它提供了一个包含不同 VOUT 对的表格。 然而、针对0.9V 的选项与公式不一致。

RSET = 12.5k OHM 的值不应提供0.9 VDC 的 VOUT?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    是的、VOUT = 0.9V 的数学值为12.5、但如图表标题所述、提供的值是常用输出电压的最接近标准电阻值。  12.5kΩ 的理想值已四舍五入到最接近的12.4kΩ 标准 E96电阻器值。  

    得到的标称输出电压将为0.903V。

    您也会在图表的其他行中找到与之类似的"四舍五入到最接近的标准电阻器值"。 例如、0.7V 输出电压的理想值是25kΩ、但列出的值是24.9kΩ、这是最接近25kΩ 的标准 E96值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Peter、这很有意义。 我注意到,他们都离了一点点,这就解释了为什么。 祝您度过美好的一天!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    很高兴为您提供帮助。