This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65219:TPS65219:引脚 FMEA 规格

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65219, TPS65220, AM623

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1308199/tps65219-tps65219-pin-fmea-decument

器件型号:TPS65219
主题中讨论的其他器件: TPS65220AM623

大家好、

您是否具有 TPS65219的引脚 FMEA 文档?

我想知道以下结果。

•引脚对地短路
•引脚短路至 VIN
•引脚短路至 VOUT
•引脚短路至相邻引脚
•引脚开路

感谢你的帮助。

Br、

黄保华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    感谢您使用 E2E!  在披露引脚 FMEA 信息之前、我们需要签订有效的 NDA 协议。 我将向您发送一条专用的 E2E 消息、请求 NDA ID (如果可用)、以便我们可以共享所请求的信息。  

    如果 NDA 不可用、您可以联系您当地的 TI 代表、他们将协助完成此过程。   

    TPS65219 PMIC 仅供参考、具有多个型号、可支持工业、工作温度范围和汽车等不同的应用。 下表显示了非汽车类型号(TPS65219和 TPS65220)的比较。 它们都是引脚对引脚兼容且功能等效的。 TPS65220支持更高的温度和额外的开关模式以实现更严格的开关频率。 请告诉我们您对哪一项感兴趣。  

      

    谢谢。

    布伦达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brenda:

    感谢您的更新。 我们尚未签署该 NDA、因此我们将联系当地的 TI 代表以获取帮助。

    我们选择了带有 TPS65219 PMIC 的 AM623处理器、我们的产品是用于 EVSE 交流充电器。

    在功能安全方面、我会询问客户、确认是否需要额外的规格。

    谢谢你。

    Br、

    黄保华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了!  目前我将关闭本 E2E、但如果您需要技术支持、请随时回复同一个请求单或提交新请求单。

    谢谢。

    布伦达