请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2HB35-Q1 条件:DigEN 有效、SEL 有效、EN 无效、100k Ω 负载、14V Vbat
结果表明、即使 EN 处于非活动状态、Vout 也为1.2V。 为什么存在该电压? 在这些条件下、Vout 应该为0、对吧?
如果 Vout 不能为0、则必须选择负载电阻以确保 Vout 电压足够低。 那么、我的另一个问题是:图中红色框中1M Ω 电阻器的精度是多少? 或该电阻值的范围是多少?
谢谢