This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2HB35-Q1:诊断模式下输出电压异常

Guru**** 1182600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1309375/tps2hb35-q1-abnormal-output-voltage-in-diagnostic-mode

器件型号:TPS2HB35-Q1

条件:DigEN 有效、SEL 有效、EN 无效、100k Ω 负载、14V Vbat

结果表明、即使 EN 处于非活动状态、Vout 也为1.2V。 为什么存在该电压?  在这些条件下、Vout 应该为0、对吧?  

如果 Vout 不能为0、则必须选择负载电阻以确保 Vout 电压足够低。  那么、我的另一个问题是:图中红色框中1M Ω 电阻器的精度是多少? 或该电阻值的范围是多少?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mingkang:

    输出电压通过1m Ω 电阻器在内部拉至电池电压。 此电阻有助于在器件的关断状态下进行开路负载检测。 这就是为什么输出存在1.2V 的原因。 请注意、任何明显的负载都会将此电压拉至0V、因为它处于电阻分压器中、电流为1M Ω

    当 DIAG_EN 被拉至低电平时、该电阻器会被禁用、因此潜在的解决方案是仅使 DIAG_EN 在 EN 为高电平时为高电平。 另一种解决方案是添加更强的下拉来代替100k Ω 负载。

    我们不规定该上拉电阻器的精度。  

    谢谢。

    什雷亚斯