This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62875-Q1:TPS6287x 功耗计算工具查询

Guru**** 2525840 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62873-Q1, TPS62875-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1305050/tps62875-q1-tps6287x-power-calculation-tool-inquire

器件型号:TPS62875-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS62873-Q1

您好、先生!

您是否有以下功耗计算工具(例如 Excel 或其他格式)? 如果是、您能否与我们分享、我想利用它们来评估电源设计作为参考?

  1. TPS62873-Q1
  2. TPS62875-Q1

Br.

辛西娅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cynthia:

     TI.com 上的两款产品均提供 Webench、可根据您的运行条件通过选择外部元件提供功率耗散值。

    https://www.ti.com/product/TPS62873-Q1

    https://www.ti.com/product/TPS62876-Q1

    如果您需要进一步的帮助、请告诉我。

    此致、

    Tanvee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tanvee、

    谢谢你的友好回答。

    我查看 WEBENCH、有一个问题我找不到 TPS62873Y1-Q1器件。 WEBENCH 只有 TPS62873QWRXSRQ1、但电压不正确。 此 器件型号来自 J721S2 PDN-7F 电源解决方案。 我们希望输出为0.8V。 您能给我一些帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以使用 TPS62873-Q1 webench 设计进行功率计算。 TPS62873Y1-Q1具有相同的设计架构、唯一的区别是 I2C 地址。

    此致、

    Tanvee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我之前使用 Webench 设计 TPS628731-Q1、当我选择 TPS628731-Q1时、工具显示的器件型号是 TPS62873QWRXSRQ1、输出无法解锁0.8V 电压、会出现错误、器件型号不是我希望的、您也可以自行尝试。 这就是我对使用 Webench 工具感到困惑的原因。

    TPS62873QWRXSRQ1和 TPS62873Y1QWRXSRQ1是相同的 I2C 地址0x43、差异在于电压电平、我们需要的 TPS62873QWRXSRQ1是1.0V、TPS62873Y1QWRXSRQ1是0.8V。

    如果我理解错误、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cynthia:

    抱歉、 工具崩溃了。 我会继续跟进。

    同时、我将分享 Excel 工作表、这些工作表可以帮助您根据您的工作条件计算组件。  

    谢谢。

    Tanvee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tanvee、

    您是否知道如何计算 TPS62875-Q1和 TPS62873Y1-Q1的增益裕量和相位裕度? 数据表中没有说明。 我想检查环路响应的稳定性、但 WEBCH 没有可以检查的仿真配置。 您是否有仿真这两个降压 增益和相位 裕度的工具可以分享给我?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cynthia:

    我们为这两款器件提供了 SIMPLIS 模型、这些模型能够根据您的 BOM 选择和运行条件准确地获得 GM、PM。

    您能检查一下模型吗?

    谢谢。

    Tanvee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tanvee、

    您的同事回复了我、我没有使用该工具的许可、因此只有您的公司才能帮助我们模拟使用该工具。 因此、他帮助使用 SIMPLIS 工具进行仿真、现在我将学习这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cynthia:

    谢谢! 我将关闭该主题。 如果您需要进一步的帮助、请告诉我。

    此致、

    Tanvee