This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2660:正输入负输出 LDO 电源解决方案推荐

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7B81-Q1, TPS709-Q1, LM2904B-Q1, LM2660, TPS709, TPS7B81

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1308631/lm2660-positive-input-negative-output-ldo-power-solution-recommendation

器件型号:LM2660
主题中讨论的其他器件:LM2904B-Q1TPS709、TPS709-Q1、TPS7B81-Q1、 TPS7B81

大家好、

您能帮助检查我们是否有支持+12V 输入和±5V 输出电源解决方案的解决方案吗? 客户希望找到 LDO 解决方案来为 LM2904B-Q1提供±5V 电源、100mA 负载电流足以满足 LDO 要求。 客户可以使用一个双通道 LDO 或两个 LDO 器件。 非常感谢您对推荐的帮助。

我注意到有一个基于 LM2660的解决方案、您可以帮助推荐一款支持正输入和负输出的汽车级器件吗?非常感谢您的帮助。

采用 LM2660和 LP2986生成稳压负输出电压

此致

Jie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessica:

    LM2660是一个可从5V 生成-5V 电压的电荷泵。

    您可以使用12V 到5V 的降压转换器。

    此致、

    冯志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

    非常感谢您的反馈。

    由于输入电压为12V、因此似乎只使用 LM2660无法在客户系统中工作。 对于降压转换器、客户较为担心会出现纹波、因为在正常工作条件下、负载电流约为10mA。 我想联系 LDO 团队、首先检查是否有任何其他 LDO 解决方案、再次感谢您的帮助。

    此致

    Jie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jesscia、您好!

    我会将该主题重新分配给 LDO 团队。 也可以选择 TPS709。

    此致、

    冯志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jessica、  

    如果您想要一款汽车级器件、我推荐 TPS709-Q1和 TPS7B81-Q1器件。 我们还提供 工业级版本的 TPS709和 TPS7B81。 TPS709和 TPS7B81的最大差异是输入电压(最大值)、如果30V 输入电压(最大值)足够、则可以使用 TPS709、而如果需要40V、则应使用 TPS7B81。 遗憾的是、我们目前没有适合这些建议的双器件、因此需要使用两个 LDO。  如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    谢谢。  

    麦基拉

      TPS709-Q1 TPS7B81-Q1
    AEC Q100标准
    输出选项 固定输出 固定输出
    Iout (最大值)(A) 0.15 0.15
    输入电压(最大值)(V) 30 40
    输入电压(最小值)(V) 2.7 3
    输出电压(最大值)(V) 5 5
    输出电压(最小值)(V) 1.2 3.3
    固定输出选项(V) 1.2、1.5、1.8、2.5、2.8 3、3.3、3.6、5 3.3、5
    使能
    电源正常
    输出电容器类型 陶瓷 陶瓷
    PSRR @ 100KHz (dB) 31 60
    噪声(uVrms) 190 450
    精度(%) 2 1.5
    Vdo (典型值)(mV) 245 270
    Iq (典型值)(mA) 0.001 0.0027
    热阻 θ θJA (°C/W) 73 31.1
    最小封装面积(mm2) 4 4
    封装类型 SOT-23、WSON HVSSOP、TO-252、WSON