我有一个带 I2C 控制的 BQ25792。
POR 之后、仅设置以下内容:
WDT 关闭
4节
1000mA 充电电流
16800 V 直流
启用充电
我使用一个3安培的实验室电源供电。 如果我 在上电时将电源设置为低于电池电压的某个值(例如12 VDC)、则一切都将按预期运行。 我可以更改高于和低于电池电压的电源、充电电流保持1000mA。 电池电压为@ 15.4 VDC。 和充电。
如果我将电源设置为18VDC 并为电路供电、它似乎只作为降压。 只要我高于电池电压、我就会看到1000毫安的充电电流、但如果我将输入电压降低到低于电池电压、充电电流就会下降。
我的电路板和 TI 评估板会出现这种情况。 我怀疑我在设置寄存器来处理非标准电源时缺少一些东西。 请说明。
丹尼斯