This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36015FSCEVM:LMR36015FSCQRNXRQ1的电流消耗

Guru**** 2389240 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1307241/lmr36015fscevm-current-consumption-of-lmr36015fscqrnxrq1

器件型号:LMR36015FSCEVM

LMR36015FSCQRNXRQ1降压正在消耗30mA 功率、请告诉我功耗更低的降压转换器的器件型号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请找到以下电路以获取参考、

    PG 连接到1.8V 电压。 另外、请告诉我为什么消耗更多功率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Basavaraj、

    电源正常状态输出包含一个开漏 NMOS 并需要一个外部上拉电阻(1k-10k)至1.8V。

    这有助于降低功耗。

    谢谢

    科林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尽管使用10k 电阻器上拉电阻器时、消耗的功率与30 mA 相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如何测量该电流?

    科林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Colin Chen:

    我们将使用 DMM6500的串联连接进行测量。

    感谢您的立即答复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PG 包含 N MOS、导通电阻通常为80欧姆、

    因此、I=1.8V/(80 Ω+10k Ω) 0.18mA。

    请校准您的电流表、谢谢。

    科林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    但问题仍未解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您  是否校准了电流表?

    您还可以向我们发送完整原理图以供进一步检查。 谢谢!

    科林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    总体而言、该电路不仅会消耗 PG、还会消耗30mA。 让我知道它消耗这么多功率的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否在空载条件下测试了该数据? 您的输入电压、输出电压和输出电流是多少?

    谢谢

    科林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Colin:

    是的,它是无负载条件检查和 Vin=12V, Vout=6V , Iout=1A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LMR36015F 是强制 PWM 版本、这意味着它在空载或轻载时效率很低。

    请选择如下所示的自动版本、它 在轻负载下消耗的电流更少。  

    谢谢

    科林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎您!

    科林