This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF5050:REF195GSZ 替代解决方案

Guru**** 2579305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1308814/ref5050-ref195gsz-replace-solution

器件型号:REF5050

大家好、

我的客户使用了 REF195GSZ。 是否可以使用 REF5050替换它?  

或者您有更好的建议吗? 引脚对引脚更好? 如果需要。 请提供一个比较表。 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果 REF195GSZ 的睡眠引脚未连接、REF50AIDR 可能是我们最合适的引脚对引脚替代产品。 它具有更好的温度漂移、长期漂移和噪声性能。

    然而、REF195GSZ 是一种低功耗器件、而 REF5050具有高得多的静态电流、因此 REF35500具有2.6 µA 的最大静态电流、但引脚对引脚不相同、因此可以进行更好的比较。 下面是一个比较表:

    谢谢。

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    感谢您的支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴我能提供帮助!