This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5088:用作负升压转换器

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1308509/lm5088-use-as-a-negative-boost-converter

器件型号:LM5088

您好!

我想将-12V 输入电压升压至-40V。LM5088降压控制器是否适合 IC 用于与 本应用手册中建议的配置类似的配置? 我不确定 VCC 和 OUT 引脚。

谢谢。

欧文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Owen  

    是的、可以。 请将 VCC 电容器的负极连接至 IC 的接地引脚、并将 OUT 引脚连接至连接器的负极连接。   

    - EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,谢谢你的回复。 这样的设计 (没有输入/输出电容器和到目前为止的许多值)是否看起来像是一个正常的起点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Owen

    应为转换器提供输入和输出电容器以使其正常工作。  此外、在应用手册中、有一个专用的器件电源、但在您的原理图中没有该电源。

    我建议在开始 PCB 设计之前使用 LM5088 EVM 检查您的配置。  

    - EL