This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55340:如何制作隔离式降压转换器?

Guru**** 2927770 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5157, LM5158, TPS55340, PMP40569

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1307918/tps55340-how-to-make-isolated-buck

器件型号:TPS55340
主题中讨论的其他器件:LM5157LM5158、、 PMP40569

数据表显示它具有隔离功能。  

但我无法在 webench 或数据表中找到隔离设计选项。  

我在此处粘贴了 webench 链接、但该论坛断开了链接  

webench.ti.com/.../SDP.cgi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johny:

    请参阅 如何使用 LM5157x/LM5158x (修订版 A) 和 LM5157EVM-FLY 设计隔离型反激式转换器

    LM5157/LM5158与 TPS55340相似、具有更高的额定值。

    此致、

    冯志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。  

    感谢您参考其他芯片。  

    这些芯片中的任何一个是否能够 可调节 -电压降压/降压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johny:

    您能否详细描述您的应用要求?

    输入电压范围:

    输出电压范围:

    输出电压可调吗?

    输出电流:

    是否需要隔离?

    此致、

    冯志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入电压范围:12V 至24V 直流

    输出电压范围:高达5V

    输出电压可调吗? 是

    输出电流:高达4A 或5A

    是否需要隔离? 150伏

    优先级:低 BOM 成本、小电感器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johny:

    我认为 https://www.ti.com/tool/PMP40569  与您的应用非常相似。

    反激式转换器的电压应力将远大于24V。 LM5157或 LM5158会为您提供比 TPS553440更大的裕度。

    最小输出电压是多少? 如何调节输出电压呢?

    此致、

    冯志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "压力"是指损失热量吗?

    如何调节 LM5157上的电压? 是什么? 是什么?

     PMP40569不能满足我的要求:36~57Vdc 输入(我需要12V-24V)、5V 输出(我需要可调节)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johny:

    电压应力 意味着 必须满足每个引脚的绝对最大额定值。

    PMP40569应该是您的好参考资料。

    典型控制器设计用于固定输出电压。 您可以使用附加电路来调节输出电压。

    此致、

    冯志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么是可调电压电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johny:

    有许多方法可以调整输出电压。 您可能会参考 直流/直流转换器的输出电压调节方法

    此致、

    冯志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢这篇有用的文章。 将 DAC 输出应用到 FB 引脚可能是我选择的方法。  

    如何将其与来自次级反馈光耦合器的反馈结合在一起?

    TPS55340数据表说明:

    要设置输出电压、请根据公式3选择 FB 引脚电阻器 RSH 和 RSL。

    rsh 和 RSL 代表什么?

    您的文章提到:

    在没有 I2C 总线的器件中、VSET 引脚的主要缺点是 、输出电压在运行期间无法更改、因为电阻值 仅在启动时测量

    是否 可以在运行期间调整 TPS55340的输出电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johny:

    这里也有类似的应用。 您可以调整 Vref1以调整输出电压。

    https://electronics.stackexchange.com/questions/461071/flyback-converter-low-voltage-high-current-output-problem

    此致、

    冯志