This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27542EVM:14种负载模式的优缺点是什么?

Guru**** 1821780 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1309240/bq27542evm-what-are-the-advantages-and-disadvantages-of-the-14-load-modes

器件型号:BQ27542EVM

您好!

我想问一些有关 BQ27542负载模型的问题。

BQ27542具有14种负载模型、二者的优缺点是什么?  

在哪些情况下会单独使用它们?

使用负载模型时如何选择负载模型?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    关于可用的不同负载模式、首先要注意的是有一个恒流部分和一个恒定功率部分。 选择能够代表系统实际(或预期)负载的负载模式非常重要。 仅当负载真正是恒定功率时才应选择恒定功率负载模式、否则应使用恒定电流。  

    在这两种负载模式的每一种模式内、都有7个负载选择。 负载选择取决于您希望监测计模拟的电流。 当前的平均电流负载选择适用于更激进的测量、如果负载为不可变、则来自前一个周期的平均电流通常更保守。 这些负载选择实际上取决于实际的负载分布以进行优化。  

    此致、  

    Jonny.