This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:效率

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1307016/bq24650-efficiency

器件型号:BQ24650
主题中讨论的其他器件:BQ24610

大家好、

客户希望了解 VCC 为12~17V 时的效率。

您能提供一些信息吗?

(我们可以在数据表 P29中看到 VCC = 25V 的情况)

此致、

转至

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Goto:

    在这些输入电压值下、650没有任何效率数据。  但是、BQ24610姐妹器件数据表第13页提供了12V 和20V 的效率图。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq24610.pdf

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的支持。

    我可以将650和610视为相同的效率吗?

    此致、

    转至

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Goto:

    如果他们各自的 EVM 具有相同或非常相似的电感器 DCR 和外部 FET Rdson、则说明是。

    此致、

    杰夫