This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5156H-Q1:RFBT 和 RFBB 电阻器允许值

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5156H-Q1, LM51571-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1308426/lm5156h-q1-rfbt-and-rfbb-resistors-permissible-values

器件型号:LM5156H-Q1
主题中讨论的其他器件: LM51571-Q1

您好!

我将  LM5156H-Q1用于12V 至40V 升压转换器。 最大输出电流为100mA。

 RFBT 和 RFBB 电阻的最大允许值是多少? 数据表中未指示 FB 引脚的泄漏值。

我想将  RFBT 和 RFBB 电阻器的功耗降至最低。

此致、

吉西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yossi:

    对于此功率级别、可使用具有集成 MOSFET 的 LM51571-Q1。

    在整个温度范围内、FB 偏置电流通常小于50nA。 这仅供您参考。

    此致、

    冯志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

    感谢您快速而清晰的回复。

    因此、使用200K 的 RFBT 应该可以。