This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:BQ25798截止电流精度问题

Guru**** 2810745 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25798, BQ4050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1308292/bq25798-bq25798-cut-off-current-accuracy-problem

器件型号:BQ25798
主题中讨论的其他器件: BQ4050

大家好、TI 团队。

       将 BQ25798充电电流设置为3200mA、将截止电流设置为80mA、 测量的切断电流为182mA、无法满足指定的标准80±20% mA。 当我设置相对较大的充电电流时、充电截止电流的精度会降低。  TI 是否有任何文档可以解释在我们将182mA 3200mA 充电电流和充电截止电流设置为?时80mA 截止电流是否合理

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Q:

    我们所有的高电流充电器都要求降低充电电流设置、以实现最高的 ITERM 和 ICHG 精度。  在较低的 ICHG 设置下、我们关闭电池 FET 的一部分以使其具有更大的阻性、从而提供更准确的电流测量。  根据以下内容、BQ25798电流设置必须低于1A、以实现超高精度。

    我没有80mA 的数据、但会比上面针对120mA 显示的+/-20%更差。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 TI 团队。

         当我将充电电流设置为3.2A、并将充电截止电流设置为80mA 时、充电截止电流的精度会比80mA±20%更差。 因此、我需要将充电截止电流的精度定义为合理的值? (我使用了 BQ25798或 BQ4050日志的数据、测得的充电截止电流达到了180mA、超过了 BQ25798数据表中定义的截止电流规格。) 我无法找到相应的文件来证明我的测试数据是否合理。     

             

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Q:

    如果主机在充电器报告收尾充电器和/或测得的 IBAT 电流小于1A 时更改 ICHG < 1A、则 ITERM 精度将略高于120mA 的数据表中列出的+/-20%(请参阅上述摘录)。  我没有80mA 的数据、但估计是+/-30%。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 TI 团队。

          但我的充电电流为3.2A、不小于1A、在本例中、设置80mA 截止电流还可以实现80mA±30%的精度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Q:

    否。  为了提高终止精度、主机将需要在电流逐渐降至1A 以下后更改充电电流设置。

    此致、

    杰夫