This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC3818:电压环路的交叉频率

Guru**** 2635015 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1309104/ucc3818-crossover-frequency-for-voltage-loop

器件型号:UCC3818

您好!

SLUS395K 中的等式(19)中的系数是否为2? 是否应该是这样的:

FVI^2 = PIN /(4π^2 ×ΔVVAOUT×VOUT×Rin×COUT×CF)

我检查了给定的参考[slup106] ,GPS 和 GVEA 中都有2*pi,但给定的 CF 和 Ri 值时,2.25不正确(接近2.25/2):

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Marzieh:  

    感谢您指出公式的一些问题。  

    我同意 SLUS395K 中的等式(19)应该为  FVI^2 = PIN /(4π^2 ×ΔV x VAOUT×VOUT×Rin×COUT×CF)。

    我认为 (19)中2π^2因子的目的是将数量2π 进行平方计算、例如:(2π)^2
    但实际上它是 写的,它是令人困惑的,并且根据数学规则,它是错误的。  感谢大家注意到 这个错误。  

    由于我们最新的数据表标准已经发生了变化、所以对数据表进行修订以只更新该等式将不是一件简单的事。
    整个数据表需要更新、 由于资源有限、 我无法预测何时会发布新版本。  

    我也同意在 SLUP106中,Gvea 值(如上所示)不正确。   
    使用已知 Ri = 1.26MR、Cf = 0.1uF 的方程、应该是 Gvea =-j1.263/f 

     必须针对真实值调整此公式之后的计算结果。  
    交叉频率为11.2Hz、RF 上升~34%、达到143kR。

    鉴于 SLUP106白皮书是 在30年前编写的、因此极不可能会被更正。   
    幸运的是、 该误差会产生较小的影响、并且 在原型评估期间可以优化系统性能。   

    此致、
    乌尔里希