This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:灌电流模式下上电期间 PPHV 路径的行为受控。

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1306615/tps25750-the-behavior-controlled-of-pphv-path-during-power-up-in-sink-mode

器件型号:TPS25750

大家好、

我将 TPS25750EVM 设置为仅受电模式、受电功率配置为60W (20V)。

如下图所示、在对 PD 电源上电后、PD 电源和 EVM 之间在 CC 线路上存在通信。 这会导致 VBUS 上的电压电平发生变化、范围为5V 至12V。 此外、当 VBUS 为12V 时、PPHV 路径导通。 随后、VBUS 电源被关闭。 最后、VBUS 电压重新启动并回升至20V、同时 PPHV 路径 也导通并输出20V。

我的问题是、能否控制受电方电源路径的行为、特别是保持受电方电源路径在 VBUS 达到指定电压电平之前处于闭合状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Len:

    我可以问一下您正在使用何种无电电池模式配置吗? 您的 ADCIN1和 ADCIN2解码值是多少?

    谢谢。
    字段

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、现场

    无电电池模式设置为 Safeode、(S1A、S1B、S1C)=(0、0、 0)、具体取决于 EVM 配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Len:

    感谢您的答复。 由于假期、我现在不在办公室。 当我返回时、我将进行研究并提供响应。 请相应延迟。

    谢谢。
    字段

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、现场

    我发现 PD 电源的上电序列对 VBUS 的供电行为有影响。

    a:首先连接 Type-C 连接器并插入交流电源时、VBUS 输出12V 电压、然后断电并重新启动。

    b.在先插入交流电源后连接 Type-C 连接器时、VBUS 不会断电并重新启动、这时电压电平是正确的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Len:

    您的项目设置中是否包含.json 文件、以便我与大家一起进行操作? 您能告诉我 EVM 的所有跳线的状态或位置是什么吗? 您是否对 EVM 进行了任何修改? Type-C 连接器连接到了什么? 拔下再重新拔下电源线吗? 当将连接到 EVM 的 Type-C、然后插入壁式适配器/充电器时、我唯一看到的情况是最近我拔出了壁式适配器、当我将壁式适配器插入壁式适配器时、问题立即解决了。 (这是您在上面描述的情况吗?)。 发生这种情况时、由于壁式适配器/充电器已拔出、并且剩余的功率正在降低、器件无法协商合约。 但我相信这是预料之中的。

    仅使用 Type-C 连接器而不使用桶形插孔时、我得到以下(VBUS):

      

    先使用 Type-C 连接器再插入桶形插孔时、得到以下结果:

    先使用桶形插孔再插入 Type-C 连接器时、得到以下结果:

    我正在使用 EVM、如下所示、并将跳线置于相应的位置:

    下面是我要使用的.json 文件、正如您初始帖子所示、我刚才使用了纯受电方模式进行了默认配置:

    e2e.ti.com/.../Len_5F00_E2E.json

    我可能会误解您的回答、因此如果是、请告知我、或请详细说明您的测试过程。

    谢谢。
    字段

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、现场

    1.您的项目设置中是否有.json 文件、以便我参与进来?
     回答:{"调查问卷":{"version":"7.0.4.7"、"Answers":[5、null、3、null、0、null、1、null、1、null、null、null、null、null、null、null ]、"选项":{}、"configID":"0000"、"VendorID":"0000"}}

    2.您能告诉我 EVM 的所有跳线的状态或位置是什么吗?
    AN:与您的 EVM 配置一样。

    您是否对 EVM 进行了任何修改?
    回答: 否。

    Type-C 连接器连接到了什么?
    ANS:EVM 和 Type-C PD 电源适配器


    拔下再重新拔下电源线吗?
    回答:不、我不是拔下再重新拔下源线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Len:

    我使用了您提供的.json 文件、并获得了与之前提供的结果相同。 两种方法:

    1. 将 EVM 用作接收器、首先将 Type-C 连接器插入 EVM、然后将壁式/插座适配器插入插座。
    2. 将 EVM 用作接收器、将壁装/插座适配器插入插座、然后将 Type-C 连接器插入 EVM。

    导致了两种情况下 VBUS 产生以下信号:

    我还尝试了相同的实验用不同的适配器,和不同的电缆(也混合和匹配原稿与新的),并得到相同的结果。

    您能否告诉我、我在尝试复制您看到的内容时、在第1和第2条中指出的测试过程中是否出现了问题? 使用不同的适配器和/或电缆时、您仍能看到相同的结果吗?

    Unknown 说:
    我的问题是能否控制灌电流电源路径的行为、特别是在 VBUS 达到指定电压电平之前使灌电流电源路径保持关闭状态。

    我目前正在努力进行一些更改、看看我是否可以在达到某个值之前将电压电平限制为不启用、并进行测试以查看这是否可行、这样就会让您知道。

    谢谢。
    字段

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、现场

    1.将 EVM 用作接收器、首先将 Type-C 连接器插入 EVM、然后将壁装/插座适配器插入插座。

    2.将 EVM 用作接收器,将壁装/插座适配器插入插座,然后将 Type-C 连接器插入 EVM。

    回答:我认为您的测试程序与我的测试程序相同。

    使用不同的适配器和/或电缆时、您仍能看到相同的结果吗?

    回答: 我将尝试使用不同品牌的 PD 适配器进行测试。 如果有任何测试结果、我会向您更新。

    谢谢。

    长度