This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24123:BQ24123应用

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24123

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1308425/bq24123-the-bq24123-application

器件型号:BQ24123

您好!

我正在设计适用于可拆卸锂离子电池(单节)的电池独立充电器。

我的问题:

1.我是否正确理解 BQ24123在引脚13 (电池)上具有内部下拉电阻器、因此我可以将此引脚悬空?  

2. BQ24123 数据表建议在引脚 OUT 和 PGND 之间添加保护 TVS (MMBZ18VALT1)。 推荐的器件是双 TVS (SOT23封装)。 您是否建议连接两个阴极切换器、还是仅应用一个 TVS、如连接的原理图上所示?

此致、

将理解所有建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    关于1、您可以将1s 操作的电池悬空或接地:

    关于2、我建议将两个阴极连接在一起。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Jeff。

    我们可以解决这个问题、一切都很清楚。