This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25303J:STAT 引脚在充电终止后泄漏电流?

Guru**** 2509955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25303J

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1308324/bq25303j-stat-pin-leaking-current-after-charge-terminates

器件型号:BQ25303J

您好!

我们采用了 BQ25303J 的设计,效果很好,我们实现了3A 的充电电流 。 我注意到、充电终止后、充电指示灯未完全关闭、而是在低亮度时保持开启状态、这是预期行为吗? 我们还看到、在未拔下 USB 时、VBUS 上的电压为0.8V、可能通过 D2进行通信是否与之相关? 除此之外没有其它任何设备连接到 VBUS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看 LED 规格并仔细检查串联的电阻值。  

    谢谢。