This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62824A:用于强制 PWM 运行模式的电感器选择

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62824A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1304705/tps62824a-inductor-selection-for-forced-pwm-operation

器件型号:TPS62824A

您好!

我正在使用 TPS64824A 为 POL 应用设计一个降压稳压器、它具有以下参数:

-输入电压: 3V -> 5V

-输出: 1V, 1.2A 最大

- 我想使用强制 PWM 模式配置来获得低电压纹波。  

对于所有应用、电感器选择一章只给出了470nH 的典型值、而没有考虑 PWM 模式和设计参数。  根据数据表、在强制 PWM 模式下、频率准固定为2.2MHz。 使用具有所有这些参数的通用降压公式、 我得到一个接近1µH 的标称电感器值。  

您是否建议遵循数据表中的值,或者根据用例参数调整典型设计?

谢谢;

胡戈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hugo:

    感谢您联系我们。

    TPS62824A 优化为470nH 电感器、以实现 快速瞬态响应。 1.0uH 电感器还可以用于获得较低的纹波电压。 但是、您需要检查转换器性能和控制环路、以了解实际应用中是否存在任何不稳定情况。

    我希望能够解答您的疑问。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hugo:  

    这只是一个温和的提醒。

    您还有其他疑问吗? 如果没有、您可以单击"已解决"按钮吗?

    谢谢你。

    此致、

    Excel