This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62084:如何实现100%占空比

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1304506/tlv62084-how-to-achieve-100-duty-cycle

器件型号:TLV62084

大家好、

只想知道此器件是如何实现100%占空比的。 有特殊设计吗? 谢谢。

BRS

假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、已给出:

    感谢您联系我们。

    当 VFB 低于阈值电平(标称值0.6V)时、IC 只需持续打开高侧 FET。 客户是否有任何特定疑问或疑虑?

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、已给出:

    我将关闭该主题。 如果您有其他查询、可以通过添加注释重新打开。

    谢谢你。

    此致、

    Excel