This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG2100R044:它能使用隔离式电源实现100%占空比吗?

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1309209/lmg2100r044-can-it-achieve-100-duty-cycle-with-isolated-power-supply

器件型号:LMG2100R044

您好!

 如果使用隔离式电源并将其连接在 HS 和 HB 之间、能否实现100%占空比?

[当然我也将 VCC 连接到其他电源]  

如果是:

  • 隔离式 电源电压应为5V?  
  • 是否需要在隔离式电源和引脚 HB 之间添加二极管、以避免电流从内部自举机制流向电源?

谢谢。

阿里尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ariel:

    是的、如果使用隔离式电源并将其连接在 HS 和 HB 之间、我们可以实现100%占空比。

    • 正常工作条件下、HB 与 HS 之间连接的隔离电源电压应介于4V 至5.25V 之间。
    • 由于已经有内部自举二极管、所以无需在隔离式电源和引脚 HB 之间连接二极管。

    谢谢。此致、

    鲁基卡