请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25672 我有一个情况是非常相似的问题 Tomaazs。
我有一款采用 BQ25672的定制板。 没有输出、它也不会充电。
在 REGN 引脚上测量5V 的脉冲。 第一个是600ms、然后停顿400ms、另一个脉冲为75ms。 75ms 脉冲重复5次。
我显然缺少一些东西在某处,也许有人可以帮助我?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.