This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS784:如何选择反向电流保护二极管

Guru**** 2504075 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS784

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1308886/tps784-how-to-choose-reverse-current-protection-diode

器件型号:TPS784

您好!

在我们的应用中、我们使用 TPS78450作为第二级稳压器、该稳压器由直流/直流转换器供电、如数据表的图8-8所示。

我想在 TPS784上从输出到输入使用反向电流保护二极管、如数据表的第8.1.7节和图8-5中所述。

但是、人们又问应该选择什么二极管以及它应该满足什么标准。

  1. 为何提到应选择具有低正向压降的肖特基二极管? 为什么低正向压降很重要?
  2. 然后、二极管应承受多大的正向电流?
  3. 是否有任何其他需要考虑的重要参数?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您需要一个具有低正向压降的肖特基二极管、因为您需要确保反向电流流经外部二极管、而不是导通 FET 的寄生体二极管。 如果肖特基二极管的正向压降比体二极管更低、它将首先激活。

    确定肖特基二极管的正向电流大小将取决于反向电流情况的性质。 您是否希望 VOUT 到 VIN (被绑定到 GND)之间发生无限短路? 或者 VOUT 是否与会变为高阻抗的 VIN 短路? 在这种情况下、尝试测量电流来确定所需的肖特基二极管大小会有所帮助。 如果是瞬时短路、您可以找到合适的肖特基二极管来处理相关的浪涌电流。  

    通常、您可以假设寄生体二极管在~0.6V - 0.7V 左右导通。 尝试找到在温度、电流和任何其他相关条件下具有较低正向电压的肖特基二极管。

    阿伦·~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是合理的 Aaron、感谢您的评论。

    我最担心的情况是向 LDO 输出施加外部的高电压电势。 在这种情况下、我假设将有电流流向 LDO、这是我希望避免的情况。 我想我需要弄清楚这种情况下到底发生了什么、以便正确选择二极管。