This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UA78:VOUT 降额

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1308298/ua78-vout-derating

器件型号:UA78

由于 UA7805上存在使用5.5V - 6V 外部偏置功率进入 uA7805 OUT 引脚的误接线、因此客户想要评估是否存在任何风险。 谢谢。  

什么是 ABS。 OUT 引脚的最大额定值是多少? 谢谢。   

此致

布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Brian、  

    此器件即将停产、我们建议您改用产品系列中的新产品。  

    如果输出电压大于大约7V、则串联导通元件(内部或外部)的发射极-基极结可能会击穿并损坏。

    此致!

    朱利耶特