This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1046EVM:TPS65982 FW 配置?

Guru**** 2864450 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65982, TUSB1046EVM, TPS65987DDK, TPS65987D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1304023/tusb1046evm-tps65982-fw-config

器件型号:TUSB1046EVM
主题中讨论的其他器件:TPS65982、、 TPS65987DDKTPS65987D、TPS65987

您好!

  我们是从 中国的经销商处购买的 TUSB1046 EVM 上的产品。

我们将使用此板来支持"DP 转 USB-C "应用。  根据我们的要求、我们还需要 PD 支持。 从在 TUSB1046 EVM 上开始、就 有了 TPS65982的 PD 芯片。

我们能否使用 TPS65982 FW 检查"DP ALT 流"和 PD 流"?

我已经下载了  "TPS6598X 配置工具"和"TPS6598X 实用程序工具"、我们可以使用这两个工具访问  TPS65982以检查 "DP ALT 流"和 PD 流"、对吗?

如果我不对? 如何 PD 使用 TUSB1046 EVM 检查"DP ALT 流"和"EVM 流"?

度过一个美好的周末!谢谢

海东

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、海东:  

    您能否详细说明"DP 交替流"和"DP 交替 PD 流"是什么意思? 要在建立连接时检查 PD 消息、您需要使用 PD 分析器/监听器来解码 CC 通信。 您还可以使用 GUI 通过进入"调试模式"或使用外部 I2C 主机(即 Aardvark 适配器)读取特定寄存器来检查 TPS65982的实时状态读数。  

    谢谢。此致、

    雷蒙德·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond

       我的措辞混淆了您的理解,抱歉。  

       实际上、我们只是想 PD 在建立连接时检查"DP ALT 消息"或"DP ALT 消息"。

       我想确认两个问题:

    1.能否推荐 PD 分析器/监听器?

    2.我可以 使用 GUI 进入"调试模式"来检查 TPS65982的实时状态读数。  您可以向我发送"the GUI"的下载地址吗?

    我要检查我是否下载了正确的版本。  

    谢谢。

    祝您周末愉快!

    海东

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond

      我有 TUSB1046 EVM。  

    您曲折、我可以 通过进入"调试模式"、使用 GUI 来检查 TPS65982的实时状态读数。  而且  现在我们没有外部 I2C 主机(即 Aardvark)。

    两个问题:  

    1.如何 进入调试模式?

     (__LW_AT__μ C 和 TUSB1046EVM 如何连接)μ C 或 USB?

    谢谢

    海东

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond

      我已经使用 TUSB1046 EVM 测试了 DP ALT 模式。 我似乎没有工作。

      DP IF 输入(PC)----- > TUSB1046EVM----- > Tpye-C 完全电缆--- >Tpye-C 显示屏,带5V 电源输入

       从 PC 端、它可以检测"第二显示"、但未激活。  并且 监视器上没有任何显示。

      此外、我执行以下测试。

      DP IF 输入(PC)和 USB3.0主机输入----- > TUSB1046EVM----- > Tpye-C 完全电缆--- >Tpye-C 显示屏,无外部5V 电源

    指定。 从 PC 端、无法检测到"第二台显示器"。

      再进行上部测试。 我也用"DP IF 输入(PC)----进行测试 > DP 转 TPYE-C 电缆--- >Tpye-C 显示"。  该测试工作正常。

      您能帮我分析一下原因吗? 谢谢

    海东

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Raymond

      当我测试" DP if input (PC)------- > TUSB1046EVM----- > Tpye-C 完全电缆--- >Tpye-C 显示屏,带5V 电源输入。"    

      我测试了 CTL0、CTL1和 FLIP,CTL0 =高电( 平)3.3V(CTL1 =低电平 ,0V)、当我更改 TYPEC 的方向时、FLIP=LOW (__LW_AT__它将变为高电平),

      PD 芯片为 TPS65987DHD、 TUSB1046EVM 的版本为"INT053修订版 F";

    此致

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、海东:  

    1. 是否可以推荐 PD 分析仪/监听器?

    我们推荐采用类似的器件、如 Total Phase PD Analyzer (www.totalphase.com/.../)、该器件已不再投入生产、但任何类似器件应该可以正常工作。  

    2. 我可以 使用 GUI 通过进入"调试模式"来检查 TPS65982的实时状态读数。  您是否可以向我发送"the GUI"的下载地址?

    您可以在此处找到 GUI 的下载链接: https://www.ti.com/tool/download/TPS6598X-CONFIG 

     我已经使用 TUSB1046 EVM 测试了 DP ALT 模式。 我似乎没有工作。

      DP IF 输入(PC)----- > TUSB1046EVM----- > Tpye-C 完全电缆--- >Tpye-C 显示屏,带5V 电源输入

       从 PC 端、它可以检测"第二显示"、但未激活。  并且 监视器上没有任何显示。

      此外、我执行以下测试。

      DP IF 输入(PC)和 USB3.0主机输入----- > TUSB1046EVM----- > Tpye-C 完全电缆--- >Tpye-C 显示屏,无外部5V 电源

    指定。 从 PC 端、无法检测到"第二台显示器"。

      再进行上部测试。 我也用"DP IF 输入(PC)----进行测试 > DP 转 TPYE-C 电缆--- >Tpye-C 显示"。  该测试工作正常。

    [/报价]

    根据您的说明、似乎 PD 能够协商成功的功率合约并进入交替模式->显示端口。 这似乎是 TUSB 端的内容、我会将此主题转发给合适的团队以获得额外的支持。  

    需要注意的一点是、TPS65982是旧款电力输送控制器、我们不建议将此器件用于新设计、因为它的固件和 GUI 配置已过时。 有关新设计、请参阅 TPS65987DDK。  

    谢谢。此致、

    雷蒙德·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    海东

    您能否向我发送该 EVM 的图片以便我检查其配置?

    另一种 PD 分析器是 Ellisys Type-c 跟踪器、 https://www.ellisys.com/products/ctr1/。此接口可对 PD 和 DP 协议进行解码。

    测试 TUSB1046EVM 时、它是否仅支持 DisplayPort? 在这种情况下、您是否为 EVM 提供外部电源?

    谢谢

    大卫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David

      请参考图片。

      

    是,我使用"DisplayPort Only"进行测试。   EVM 具有一个外部5V 电源。

       我已经使用 TUSB1046 EVM 测试了 DP ALT 模式。 我似乎没有工作。

      DP IF 输入(PC)----- > TUSB1046EVM (带 5V 外部电源输入)--> > Tpye-C 完全电缆--- >Tpye-C 监视器。

       从 PC 端、它可以检测"第二显示"、但未激活。  并且 监视器上没有任何显示。

     我测试了 CTL0、CTL1和 FLIP,结果为: CTL0=高电平(  ,3.3V)CTL1 =低电平(__LW_AT__0V)、FLIP=LOW(当我更改 TYPEC 的方向时、它将变为高电平),。 它似乎只能在 USB 3.1中工作。

    ,我已经从 https://www.ti.com/tool/download/TPS6598X-CONFIG 下载了 GUI ;

    如何连接 PC (已安装的 GUI)和 TUSB1046EVM? 也就是说、PC 与  TUSB1046EVM 之间的器件(或电缆)是什么?  

    谢谢

    海东

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    海东

    PC 应具有标准 DP 连接器、因此 PC 与 TUSB1046EVM 之间的连接将是标准 DP 电缆。  

    但是、如果 CTL0=3.3V 且 CTL1 = 0V、那么您就像前面所说的那样处于 USB3.1模式、而不是 DP 交替模式。 因此、Type-C 协商不起作用。  

    我查看了跳线设置、它看起来是正确的。 您是否有其他可以尝试的 Type-C 监视器?

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David

      我确认了 标准 DP 连接器与 PC 配合使用。

       我还确认了"CTL0=H"。  

      今天上午。 我交换了另一个 Type-C 显示器。 结果与之前相同。

      TUSB1046EVM 板版本为"INT053修订版 F"。  

    PD 的 IC 是"TPS65987D" 。   

    TUSB1046如下图所示。  

    我请求了 TUSB1046EVM 原理图。 我准备了"TUSB1046 - INT053A USB-C (TM) Enabler Board REVA2"版本

    在此 原理图中、PD 器件的 IC 仍为 TPS65982。 您能将原理图的正确版本发送给我们吗?

    aslo 我怀疑 FW 版本与我手上的 TUSB1046 EVB 不匹配。 如何检查?

    最后,我已经从 https://www.ti.com/tool/download/TPS6598X-CONFIG 下载了 GUI ;

    如何连接 PC (已安装的 GUI)和 TUSB1046EVM? 也就是说、PC 与  TUSB1046EVM 之间的器件(或电缆)是什么?  

    谢谢

    海东

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    海东

    PC 和 TUSB1064EVM 之间的电缆是标准无源 DP 电缆。

    有关 EVM 原理图、请参阅随附的。  

    e2e.ti.com/.../INT053F_2D00_001_5F00_Schematic.pdf

    查看原理图、您可以将 R13 0摆动电阻器移到 R11吗?  

    您还能将 JMP10拉高吗?

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David。

       1.我将  R13 0摆动电阻移到了 R11。  

        2. 您说过"您也能将 JMP10拉高吗?" 可能有一个拼写错误。  我使 JMP9 (__LW_AT__HPDIN)=3.3V;

        3.将 CTL0连接到 GND、将 CTL1连接到3p3_VCC。

    1&2, DP ALT 不工作;

    1&3, DP ALT 不工作

    1&2&3 DP ALT 工作,TYPE-C 显示器可以很好地显示。

    TPS 65987的固件版本可能不正确。  您能给我们发送正确版本的固件?

    如何下载固件?

     另外, 我已经从以下网址下载了 GUI: https://www.ti.com/tool/download/TPS6598X-CONFIG ;

    如何连接 PC (已安装的 GUI)和 TUSB1046EVM? 也就是说、PC 与  TUSB1046EVM 之间的器件(或电缆)是什么?  

    谢谢

    海东

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David。

       1.我将  R13 0摆动电阻移到了 R11。  

        2. 您说过"您也能将 JMP10拉高吗?" 可能有一个拼写错误。  我使 JMP9 (__LW_AT__HPDIN)=3.3V;

        3.将 CTL0连接到 GND、将 CTL1连接到3p3_VCC。

    1&2, DP ALT 不工作;

    1&3, DP ALT 不工作

    1&2&3 DP ALT 工作,TYPE-C 显示器可以很好地显示。

    TPS 65987的固件版本可能不正确。  您能给我们发送正确版本的固件?

    如何下载固件?

     另外,我已经从以下网址下载了 GUI: https://www.ti.com/tool/download/TPS6598X-CONFIG ;

    如何连接 PC (已安装的 GUI)和 TUSB1046EVM? 也就是说、PC 与  TUSB1046EVM 之间的器件(或电缆)是什么?  

    谢谢

    海东

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David。

       1.我将  R13 0摆动电阻移到了 R11。  

        2. 您说过"您也能将 JMP10拉高吗?" 可能有一个拼写错误。  我使 JMP9 (__LW_AT__HPDIN)=3.3V;

        3.将 CTL0连接到 GND、将 CTL1连接到3p3_VCC。

    1&2, DP ALT 不工作;

    1&3, DP ALT 不工作

    1&2&3 DP ALT 工作,TYPE-C 显示器可以很好地显示。

    TPS 65987的固件版本可能不正确。  您能给我们发送正确版本的固件?

    如何下载固件?

     另外,我已经从以下网址下载了 GUI: https://www.ti.com/tool/download/TPS6598X-CONFIG ;

    如何连接 PC (已安装的 GUI)和 TUSB1046EVM? 也就是说、PC 与  TUSB1046EVM 之间的器件(或电缆)是什么?  

    谢谢

    海东

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David。

       1.我将  R13 0摆动电阻移到了 R11。  

        2. 您说过"您也能将 JMP10拉高吗?" 可能有一个拼写错误。  我使 JMP9 (__LW_AT__HPDIN)=3.3V;

        3.将 CTL0连接到 GND、将 CTL1连接到3p3_VCC。

    1&2, DP ALT 不工作;

    1&3, DP ALT 不工作

    1&2&3 DP ALT 工作,TYPE-C 显示器可以很好地显示。

    TPS 65987的固件版本可能不正确。  您能给我们发送正确版本的固件?

    如何下载固件?

     另外, 我已经从以下网址下载了 GUI: https://www.ti.com/tool/download/TPS6598X-CONFIG ;

    如何连接 PC (已安装的 GUI)和 TUSB1046EVM? 也就是说、PC 与  TUSB1046EVM 之间的器件(或电缆)是什么?  

    谢谢

    海东

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David。

       1.我将  R13 0摆动电阻移到了 R11。  

        2. 您说过"您也能将 JMP10拉高吗?" 可能有一个拼写错误。  我使 JMP9 (__LW_AT__HPDIN)=3.3V;

        3.将 CTL0连接到 GND、将 CTL1连接到3p3_VCC。

    1&2, DP ALT 不工作;

    1&3, DP ALT 不工作

    1&2&3 DP ALT 工作,TYPE-C 显示器可以很好地显示。

    TPS 65987的固件版本可能不正确。  您能给我们发送正确版本的固件?

    如何下载固件?

     另外, 我已经从以下网址下载了 GUI: https://www.ti.com/tool/download/TPS6598X-CONFIG ;

    如何连接 PC (已安装的 GUI)和 TUSB1046EVM? 也就是说、PC 与  TUSB1046EVM 之间的器件(或电缆)是什么?  

    谢谢

    海东

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David。

       1.我将  R13 0摆动电阻移到了 R11。  

        2. 您说过"您也能将 JMP10拉高吗?" 可能有一个拼写错误。  我使 JMP9 (__LW_AT__HPDIN)=3.3V;

        3.将 CTL0连接到 GND、将 CTL1连接到3p3_VCC。

    1&2, DP ALT 不工作;

    1&3, DP ALT 不工作

    1&2&3 DP ALT 工作,TYPE-C 显示器可以很好地显示。

    TPS 65987的固件版本可能不正确。  您能给我们发送正确版本的固件?

    如何下载固件?

     另外,我已经从以下网址下载了 GUI: https://www.ti.com/tool/download/TPS6598X-CONFIG ;

    如何连接 PC (已安装的 GUI)和 TUSB1046EVM? 也就是说、PC 与  TUSB1046EVM 之间的器件(或电缆)是什么?  

    谢谢

    海东

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    海东

    请参阅所附的二进制文件  

    e2e.ti.com/.../INT053D_5F00_Firmware.zip

    有关固件更新、请参阅此应用手册、 https://www.ti.com/lit/an/slvae21a/slvae21a.pdf。  

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David

       我已经下载了 FW 和应用手册。

     我也对以下几点感到困惑。  

    1. PC 中使用的工具有哪些?

    2、如何设置 PC 与 TUSB1046EVM 之间的连接(或者、连接中使用的通用工具是什么?)

    如何 在 PC 中操作软件(并 设置 TUSB1046EVM) ?    

    您能否逐步向我们提供用户指南?

    对于 PD 热性能分析(IC)(TPS65987)

    我们将使用它来为所有三个函数(模式)的 C 型推断提供服务。 A. DP ALT;B.电力输送(PD3.0);C. USB 3.1;

       TPS65987是否可以 自动更改模式?

    ,TUSB1046EVM 评估后最近发生的事件。 我们将使用  TPS65987和 TUSB1046进行设计。 因此、我们还需要 TPS65987的固件源代码。 您能为我们提供?谢谢!
    海东

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David  

      ,我很困惑。

        对于 TUSB1046、HDPIN 和 CTL1实际上是在一个引脚中。 CTL1="H"、实际上、HPDIN 是"H"。

    然后我检查了  JMP9 。  

        在原理图中、应安装 R37、不应安装 R36。

    但在 TUSB1046EVM 中、未安装 R37、而是安装 R36。

    也就是说、当我设置 JUM9(DCI_CLK/HPDIN)=3.3V 时、实际上会设置 DCI_CLK=3.3V。 DP ALT 正常工作。

    但如果我没有设置  DCI_CLK=3.3V。 DP ALT 不起作用。

    为什么?

    合适的设置是什么?

    海东

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、海东:  

    1. PC 中使用的工具是什么?

    借助适用于 TPS6598x 系列的应用自定义工具、用户可以根据系统要求轻松生成 PD 控制器的配置。 配置完成后、用户可以直接使用 GUI 刷写 EEPROM (如果可用)、或生成低区和全闪存的二进制映像。  

    2. 如何设置 PC 与 TUSB1046EVM 之间的连接(或连接中使用的通用工具?)

    如果要在 TUSB1046EVM 上重新刷写板载 PD 控制器(TPS65982)、可以使用 Aardvark 适配器直接刷写 SPI 存储器。 您可以参阅此教程培训系列、了解如何使用 GUI 实现闪存: https://www.ti.com/video/6122862051001 

    对于 PD 热性能分析(IC)(TPS65987)

    我们将使用它来为所有三个函数(模式)的 C 型推断提供服务。 A. DP ALT;B.电力输送(PD3.0);C. USB 3.1;

       TPS65987是否可以 自动更改模式?

    [/报价]

    TPS65987将自动与连接的远端器件通信、以确定任何 USB 数据或 DisplayPort 枚举遵循的电力输送要求。 您将需要配置 PD、使其能够通过 GUI 检测 USB3.1和 DP 交替模式、有关如何进行设置的更多详细信息、请访问 https://www.ti.com/lit/pdf/slvae16 

    最后,我们完成 TUSB1046EVM 评估后。 我们将使用  TPS65987和 TUSB1046进行设计。 因此、我们还需要 TPS65987的固件源代码。 您能提供?谢谢!

    我不确定源代码的含义、您可以通过前面提到的应用程序自定义工具 GUI 轻松配置 PD 行为并生成映像。  

    我将让 David 回答有关 TUSB1046的问题。  

    谢谢。此致、

    雷蒙德·林

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    海东

    TUSB1046A 同时支持 GPIO 和 I2C 模式。

    在 GPIO 模式下、CTL1/HDPIN 为 CTL1。 在 I2C 模式下、CTL1/HPDIN 为 HPD_IN。

    在 GPIO 模式下、HPDIN/DCI_CLK 为 HPD_IN。 在 I2C 模式下、HPDIN/DCI_CLK 为 DCI_CLK

    EVM 看起来好像试图在 I2C 模式下使用 TUSB1046A、但实际上是实现了 GPIO 模式。 因此 DCI_CLK 实际上是 HPD_IN。  

    当您将 JMP9设置为3.3V 时、这将强制 TUSB1046A HDP_IN 为高电平、TUSB1046A 将处于工作模式、并使 DP 交替模式正常工作。

    您还可以填充 R36和 R37、并使 JMP9保持悬空。 这样 PD 控制器就可以驱动 HPD_IN、而且我希望也能驱动 HPD_IN。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Raymond

       感谢您的答复。

       您提到"一旦配置完成、用户就可以直接使用 GUI 来刷写 EEPROM (如果可用) "

    由于我们没有"Aardvark 适配器"、如何连接 GUI 和 TUSB1046 EVM?

       可以  使用 UART?重新刷写 TUSB1046EVM 上的板载 PD 控制器(TPS65987)

      谢谢

    海东

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David

       我将 R36更改为 R37 (使 R36保持开路)。 主板似乎不工作。

       如果我 将 R36和 R37填充在一起、并 使 JMP9悬空。 那么 TUSB1046 EVB 可以用作"I2C"模式?

    海东

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的客户:

    我正跟进此问题。 但是、相关工程师不在办公室、您可以在1月2日前收到回复。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond

      您的回答:"TPS65987将自动与连接的远端器件通信、以确定任何 USB 数据或 DisplayPort 枚举符合的电力输送要求。 您将需要配置 PD 以便能够通过 GUI 检测 USB3.1和 DP 交替模式、如需了解如何进行设置的更多详细信息、请访问 https://www.ti.com/lit/pdf/slvae16  "

    当我尝试使用"应用程序自定义工具"、并创建一个"新建项目"时、   

    "双角色端口(DRP)、优先选择数据主机"和  "双角色端口(DRP)、优先选择电源"似乎 有所不同。

    由于我们需要所有三个功能"DP ALT、USB3.1、PD3.0电源"、我应该选择哪个项目? 有何差异?

    谢谢

    祝您假期愉快!

    海东

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、海东:

    David 将在本周来到这里、因此我将在此回答您有关 TUSB1046的问题。

    根据我收集到的信息、我们正在尝试将 HPDIN 引脚驱动至高电平以启用 DP 交替模式功能。 从1046的数据表中可以看到、低 HPDIN 将禁用 DP 通道。

    若要将 HPDIN 驱动为高电平(在 GPIO 模式下)、您可以执行以下任一操作:

    1.填充 R36并将 JMP9驱动至3.3V。 这会将 HPDIN 直接连接到3.3V、并且根据您之前的回答、似乎可以正常工作。

    2.安装 两者皆可 R36和 R37 保持 JMP9断开。 这会将 HPDIN 连接到 PD 控制器、并应允许 PD 控制器将 HPDIN 驱动为高电平。

    我将 R36更改为 R37 (保持 R36打开)。 主板似乎不工作。

    如果您将 R36保持开路(在 GPIO 模式下)、则不会将任何器件连接到 HPDIN、DP 通道将被禁用。

     如果我将  R36和 R37填充在一起,并 使 JMP9悬空。 那么 TUSB1046 EVB 可以用作"I2C"模式?

    在 I2C 模式下、该引脚变为 RSVD 并应保持开路(不连接到任何对象)。 CTL1在 I2C 模式下成为 HPDIN 引脚、因此必须将该引脚驱动为高电平才能实现 DP 功能。 数据表中的 CTL1/HPDIN 引脚说明如下:

    只是为了澄清一下:

    • 在 GPIO 模式下: 连接到 JMP9的专用 HPDIN 引脚
    • 在 I2C 模式下: CTL1是 HPDIN 引脚

    此致!

    谢恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shane

      明白了、谢谢。

     海东