This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25723EVM:无法读取 BQ25723 IC 的 ADC VSYS 和 VBAT 寄存器。

Guru**** 2384840 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25723, BQ25723EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1308629/bq25723evm-the-adc-vsys-and-vbat-registers-of-the-bq25723-ic-cannot-be-read

器件型号:BQ25723EVM
主题中讨论的其他器件:BQ25723

测试 BQ25723EVM 时、在移除12V 电源电压后、无法读取 BQ25723 IC 的 ADC VSYS 和 VBAT 寄存器。

提供12V 输入电压时、可读取 ADC VSYS 和 VBAT 寄存器。

我想询问在移除12V 电源电压后、如何读取 BQ25723 IC 的 ADC VSYS 和 VBAT 寄存器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Minsu:

    移除电源后、连接的电池必须高于 VBAT_UVLOZ 才能使内部电路上电。 仅电池低功耗模式默认启用、而 ADC 在低功耗模式下关闭。 要仅使用电池读取 ADC、您需要在寄存器01h 中禁用低功耗模式。

    此致、

    穆尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经检查了您的回复。

    问题已解决。

    谢谢!

    此致、

    民苏