主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO、 GPCCHEM、GPCRB
您好、TI 专家。
当前使用的 BQ28Z610-R1、低温运行测试中存在问题。 请查看随附的视频。
e2e.ti.com/.../Low-temperature-operation-test.mp4
给电池充满电后、将其留在低温室中-20度的温度下持续6小时、然后在室温下工作、电池电压为290mV、而 SOC 为100%。
电池电压的 SOC 算法似乎无法正常运行。
观察其他供应商的电量监测计可以发现、它们应用针对低温运行的补偿算法或设置特定寄存器以启用针对低温性能的补偿。
BQ28Z610-R1是否还具有与低温运行补偿相关的寄存器、算法或学习方法?
请检查。 谢谢你。