This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:IO 引脚上的拉电流/灌电流能力不足时的影响

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1307899/ucd3138-effect-on-if-source-sink-current-capability-on-io-pins-is-not-enough

器件型号:UCD3138

大家好、  

我在 UCD3138之前提交 e2e:IO 引脚上的拉电流/灌电流能力-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛 

只是想再次检查当拉电流/灌电流超过 IO 能力时、唯一的影响是电压将更低、对吗? 谢谢。  

BRS

假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、给出了:

    很抱歉这么晚才回复。 我在度假  

    是的、 当拉取更多电流(逻辑高电平)时、引脚上的电压较低、当灌入更多电流(逻辑低电平)时、引脚上的电压较高。

    此致、
    肖恩