This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25037-Q1:UCC24624

Guru**** 2502415 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431, LM25037-Q1, UCC24624

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1307970/lm25037-q1-ucc24624

器件型号:LM25037-Q1
主题中讨论的其他器件:TL431、、 UCC24624

大家好、我将使用 LM25037-Q1控制半桥转换器、并使用 UCC24624双通道同步整流器控制器在次级侧 还使用 TL431和光耦合器隔离作为补偿电路。 是否可以实施...

输入电压= 30-72V

VOUT=12V

PO = 400W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pooja:  

    感谢您提出有关半桥控制的问题。 UCC24624专家在2024年1月2日之前一直不在办公室、但我相信这款 SR 控制器适用于您的半桥应用。  

    LM25037-Q1的专家来自另一个团队、我已经通知他们来为您提供帮助。  因为是美国的节日,我不知道下次答复将会是什么时候。  请在下一周留出一些时间。  

    我们的产品组不直接支持 TL431、但它是很多 PWM 控制器的标准反馈控制和基准、因此在您的应用中应该不会出现问题。  

    此致、
    乌尔里希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pooja:

    很抱歉因为美国假日而延迟。 关于 LM25037-Q1、它可以用作半桥控制器。

    此致、

    射线