This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27403:常见问题39:在直流/直流电源设计工具中为高/低侧 MOSFET 优化 LM27403的逻辑或方法

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD17573Q5B, LM27403, CSD17309Q3, TPS40425
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1308222/lm27403-what-s-optimizing-logic-or-methodology-of-lm27403-for-high-low-side-mosfet-in-tool-of-dc-dc-power-designs

器件型号:LM27403
主题中讨论的其他器件:CSD17573Q5B、、 CSD17309Q3TPS40425

大家好、
在 WEBENCH 的@设计器中、我在直流/直流电源设计中选择 LM27403 (具有分立式 NMOSS 的降压控制器)。 TPS40425是与分立式 NMOSS 组合的单相控制器。 在直流/直流电源设计中、我设置 VIN=12V、VOUT = 1V、IOUT=40A 且 Ta = 30℃ 的条件。 高侧 MOSFET 生成到 CSD17309Q3 (30V、4.9mΩ@VGS = 4.5V、PKG=3.3mm x 3.3mm、θJA = 45℃ / W) x1、低侧 MOSFET 生成到 CSD17573Q5B (30V、1.19mΩ θJA VGS = 4.5V、PKG=5mm x 6mm、@= 40℃ / W) x2。 据我所知、低侧 MOSFET 在输出电流40A 设计中是不合理的。 此工具中优化逻辑或方法是什么? 它是否与 RON、PKG 和 θJA 有关? 主要限制是 θJA μ V 吗? θJA、Δ I 基于 PCB 条件。 似乎很难设计它。