This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:NFAULT 上拉至 CVDD 或 MCU 侧?

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1307849/bq79616-q1-nfault-pulled-up-to-cvdd-or-mcu-side

器件型号:BQ79616-Q1

您好!

BQ79616-Q1的数据表指出、应为基础器件将 NFAULT 上拉至 CVDD。 这是否准确或者是否应该在 MCU 侧上拉 NFAULT?

谢谢!

亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex:

    感谢您的耐心。 如数据表中所述、基础器件上的 NFAULT 应通过100k Ω 电阻上拉至 CVDD。 当没有故障时、NFAULT 将为高电平;当有故障时、NFAULT 将被拉至低电平。 您可以监控 MCU 侧的 NFAULT 输出、以确定是否存在故障。

    此致!

       昆廷