This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:BQ24650低侧栅极电压不良

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1306645/bq24650-bq24650-bad-low-side-gate-voltage

器件型号:BQ24650

你好。

我在与 BQ24650配合的设计中使用了 MOSFET 编码 AOD4184。 但是、低侧栅极电压会持续一小段时间。 下面是示波器输出。 CH1 (黄色):低侧 MOSFET 栅极电压 CH2 (蓝色):PH (高侧源极-低侧漏极)电压

众所周知、根据高-低侧开关逻辑、在 PH 电压为0期间、低侧栅极电压应处于高电平。 但是、它会在很短的时间内消失。
这可能会导致问题。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈桑、您好!  

    感谢您与我们联系!

    您能否也提供您的原理图? 我将对此进行深入探讨、下周中期再与您联系。  

    此致、  

    A·克德尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    方案如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈桑、您好!  

    感谢您提供原理图。 您能否进一步说明您的充电器设计?

    • 电池数和电池电压  
    • 充电电流  

    此外、有关典型的电感器、电容器和感应电阻器值、请参阅下图:

    此致、  

    A·克德尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ava 您好。

    我们正在考虑以20A 的最大电流为4S-12.8V 60Ah LiFePO4电池充电。 因此 RSR = 40/20 = 2 mr
    已被选中。 众所周知、4S LiFePO4的 CV 充电电压约为14.4V (每节3.6V)。 据此选择了 VFB 电阻器(270k + 4.7K)和47k。 VBAT、CV=2.1*(1 +(274.7/4.7))=14.37V ~=14.4V

    如果我们根据表来考虑10uH 线圈值、则对于20A 电流、该电感较大。 我选择大的原因是我希望电流中的纹波值更低。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈桑、您好!  

    是的、根据表、电感值应小于10uH。 您能否尝试将电感器替换为2.2uH (例如)、然后查看您的波形是否有改进? 我将询问我们的专家、并向您反馈一些反馈。  

    此致、  

    A·克德尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Aya


    我订购了相关的线圈,我会在它们到达时尝试它们。 直到线圈到达、我将图表修订如下:

    • 我将 RCS 电阻器设置为16 mR -输出电流设为2.5A。 (根据工作台、电流适合10uH)
    • 我取消了输出端的2个10uF 铝聚合物电容器。 我将其更改为10uF X7R + 1uF X7R。
    • 我用 PJA3440_R2_00001型号更改了 MOSFET、该型号外壳小、但输入电容低。
    • 我在评估板附近将 VFB 电阻器更改为470K + 120K + 100K。

    根据该图、栅极和 PH 电压如下。 SRP-SRN 电压约为20mV。

    此外、当我取消 C9电容器时、我看到 SRP-SRN 电压增加到大约30mV、并且示波器上的测量结果更好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈桑、您好!  

    感谢您的更新。 我会在周五前进行审查并提供反馈。  

    此致、  

    A·克德尔