This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC39002:UCC39002

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC39002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1306422/ucc39002-ucc39002

器件型号:UCC39002

您好!  

我对应用手册中的其中一个方程式有疑问。 以下公式的计算是否正确? 《UCC39002高级负载共享控制器用户指南》HPA027A 第23页。  

|GMOD(fzero0|= 10^(65/20)计算到1778.27而不是691.784。 不确定该值是否错误、或者我解出了错误。 非常感谢您提供任何反馈。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Waseem:  

    感谢您关于《UCC39002负载共享 EVM 用户指南》计算方法的问题。  

    您的正确答案是 |gMOD (fzero0|= 10^(65/20) = 1778.27。  这是 通过 PT4484电源模块的波特图测量的 PT4484电源模块直流增益估算值、如用户指南第17页的图10所示。  该指南的作者还估算了图中的几个极点和零点以及穿越频率、以构建第18页顶部所示的等效增益方程。    

    作者确定了功率模块增益方程后、使用它来估算功率模块在256Hz 时的增益。  在第23页顶部、作者选择将负载共享环路的零增益交叉点设置为  电源模块电压 环路交叉频率(25.6kHz)的1/100。  
    在256Hz 频率下、电源模块增益计算约为56.8dB、因此 |GMOD (fZERO)|= 10^(56.8/20) = 691.784、其中 fZERO = 256Hz 是共享环路过零、而不是 V 环路交叉。  这是负载共享环路补偿必须衰减的增益量、以便负载共享响应不会干扰正常电压 调节响应 。  

    诚然、作者省略了一些步骤、我 从691.784反向计算出256Hz 时的增益为56.8dB、但这似乎与图11的增益曲线非常匹配。  实际上、只要选择的负载均分交叉至少比 V 环交叉低1个十倍频程、那么该估算的精度就不需要那么精确。  就我个人而言、我会选择大约440Hz、因为 V 环增益清晰 为50dB、对网格线之间的值无猜测。  另一方面、增益等式 GMOD (f)可计算增益与频率间的关系、但请记住、GMOD (f)本身 是 根据波特图估算出的等式。  
    当 fZERO 足够低时、这种精度不是
    从负载共享中获得良好响应的必要条件。  

    此致、
    乌尔里希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ulrich:

    非常感谢、这对您有很大帮助! 应将电源的大容量电容放置在何处。 应该放在电流感应电阻器之前还是放在电流感应电阻器之后?

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Waseem、  

    我认为这可以通过"...电源的大容量电容..."实现。 您指的是输出滤波器电容、对吧?  (如果我错了、请告诉我。)
    电源的输出电容应位于电流检测电阻器之前。  

    Re 措辞如下:电流检测电阻应放置 在电源的输出滤波电容器之后。  目的是仅感测电源的输出负载电流的直流或低频分量。  您不需要检测由输出电容滤波的任何高频开关纹波电流。   

    此致、
    乌尔里希