主题中讨论的其他器件: TPS65994
尊敬的 TI 团队
您能帮助查看随附的原理图吗?
源来自 Intel TCP 端口、我们希望使用 TUSB1044来实现 DP+USB 功能、请推荐。
谢谢你。
骑士。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Knight:
我建议将 C518、C517、C533和 C535更改为220nF。
这遵循1044数据表中的典型应用。
我还建议将 DIR0/1上的下拉电阻器更改并将引脚切换为1K 以获得低输入值。
从 ESD 保护方面看、我们可以看到几个不同的钳位电压值。
您应确保二极管的钳位电压约为3V。 我通常推荐的合适二极管是 PUSB3FR4。
希望这对您有所帮助、如果我漏掉了任何内容、请告诉我。
此致!
谢恩
尊敬的 Shane
感谢您的支持、然后按如下方式修改原理图以供审阅。
我想知道如何通过 TPS65994 GUI 设置 GPIO?
谢谢你。
骑士。
尊敬的 Knight:
在 TPS65994 GUI 中导航到 IO Config (寄存器0x5c)、这将使您能够将每个单独的 GPIO 设置为特定事件、对某些 GPIO 进行多路复用以及其他行为、例如开漏、内部上拉/下拉和 GPIO 极性。
例如、有关如何设置 GPIO 事件、请参阅第13页上的本文档: https://www.ti.com/lit/an/slva844b/slva844b.pdf?ts = 1704323518861&ref_url=https%253A%252F% 252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPS65994AD
谢谢。此致、
雷蒙德·林