This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:SoC 从55%突变至0%

Guru**** 1125150 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1307495/bq40z50-r1-soc-mutated-from-55-to-0

器件型号:BQ40Z50-R1

大家好、

该固件已在不同电池上循环了150多次、未出现任何问题。  这次电池 SOC 从55%突然变为0%。  当时、环境温度大约为0 -5 ℃。  

GG 文件: SF18A-ERROR-55%-0%.gg.csv

化学物质 ID 文件: sefu.zipsefu-report.zip

连接充电器、SOC 从0%跃升至53%。

您能帮助检查此问题吗?

此致、

刘安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这意味着监测计计算出的负载仿真电压降至终止电压以下。 gg 文件显示较大的 Ra4值和上次放电后的非常高的负载(7389mA、2.75C)。 测量仪表针对较低的温度修改 Ra、因此 Ra 将更高(我无法给出确切的数字、因为该信息不在公共 gg 文件中)。

    不会发生这种情况的包的 Ra4值是多少(例如黄金映像)?