This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3845:通过栅极变压器具有2个隔离式 MOSFET 的脉冲变压器

Guru**** 2504125 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3845

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1306666/uc3845-pulse-transformer-with-2-isolated-mosfets-via-gate-transformer

器件型号:UC3845

您好!

我们希望使用驱动器 IC UC3845实现一种带有隔离栅极变压器的反激式转换器、用于驱动大型焊接机变压器的两个 MOSFET。

该应用是一台配备了变压器 TR2的焊接机。

我想知道要将什么类型的驱动器 IC 放置在 TR1 (栅极驱动变压器)的初级侧、以便将其连接到 UC3845:

您还可以检查栅极驱动变压器的次级侧是否正确吗?

MOSFET 应同时导通。

尊重克里斯蒂安

e2e.ti.com/.../LSQ_5F00_Draft.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    -UC3845具有图腾柱输出级、能够灌入/拉取电流以驱动 N 沟道 MOSFET (请参阅方框图)。 这意味着、该器件本身是栅极驱动器、可连接到主开关 MOSFET 的栅极。 该栅极驱动器的峰值电流为1A (检查产品文件夹网页上的参数)。

    -您需要将 Isense 引脚连接到该 MOSFET 的源极。 有关栅极驱动器功能的更多详细信息、请查看数据表中电气特性的"输出"部分。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel:

    感谢您的回答。

    在此应用中、我们需要驱动两个在反激变压器配置中同时开启的 MOSFET。

    我在这里用红色标记了它们:

    如何使用 UC3845完成此操作? 我想对于上部 MOSFET、GND 基准将存在问题、这就是我添加栅极变压器的原因。

    您能否仔细检查一下它是否像这样工作或推荐替代组件?

    此致

    克里斯蒂安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Christian。  

    TI 正在度过一个漫长的假期、因此答案可能会延迟。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Christian。

    您可以使用 PWM 控制器驱动器(如 UC3845)来驱动次级侧高侧 MOSFET (也包括低侧 MOSFET)的 PWM 信号。 无需使用开关。 此外、无需将初级绕组连接到+12V 电源轨。 您可以将其连接到驱动器的 OUT 引脚、另一侧连接到 GND (请参阅下图)。 请记住、驱动器功能(UC3845的峰值电流为1A)取决于次级侧的开关和变压器设计。

    有关更多详细信息、我建议阅读随附的文章第7.1节。

    谢谢你。

    MOSFET 栅极驱动器电路的基本原理