我对保护阈值感到困惑。 例如、如果我们查看 TRM 表13-37中的放电阈值、 在数据存储器表中、我们可以看到以下条目:
OCD1&2已经足够简单了;在分流电阻器上为 mV。 OCD3位于 userA 中、因此我们需要检查 DA 是如何配置的、以便将 mV 转换为 mA 的。 SCD 使用比较器树、我们需要参考第 5.2.6段放电短路保护再次将分流电压上的 mV 值转换为保护级别。 不过、OCD 恢复阈值以 mA 为单位、与 userA 类似是一个整数、但我找不到有关这与所有其他分流器上的 mV 有何关系的讨论。
到目前为止、我已经根据微控制器干预设计了恢复功能。 具有不基于时间的自主回退会很好。
请提供一个参考资料、了解如何将此表中许多"mA"参考解释为分流器上的 mV。 这是否简单地意味着我们应该采用一个1mΩ 分流器?
此外、TRM P20第4.3段库仑计数器和数字滤波器中的措辞也相互矛盾:
该器件支持1 mΩ 或以下的检测电阻。
和 P69上的数据表示例、说明了分流电阻器选择:
•感测电阻选择
–应选择电阻值、以最大程度地提高库仑计数器的输入范围、但不能
超过绝对最大额定值、并避免电阻器内产生过多热量。
•使用正常的最大充电或放电电流时、检测电阻= 200mV/20.0A = 10 mΩ
最大值。
感谢您的帮助。
标记