请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25895 大家好、
通过 USB 适配器(5V、1A)通过 BQ25895充电时、客户系统停止充电、因为 VBUS 会瞬时下降到3.8V 以下、客户想要知道如何在 VBUS 恢复到5V 后恢复充电、他们不想 通过重启来恢复充电、 我注意到 REG0C 是只读的、那么在这种情况下我们可以怎样恢复充电呢?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.