This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS274C65:最大脉冲能量

Guru**** 2811925 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS274C65

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1308931/tps274c65-maximal-pulse-energy

器件型号:TPS274C65

您好、TI 团队:

我感兴趣的是(钳位)高侧开关在对电感性负载进行消磁时可以处理的最大脉冲能量。

 TPS274C65数据表的第9.3.5.3章引用了电气特性("电气特性中定义了最大单脉冲和重复脉冲能量")、并链接到了表7.5。 但我在那里找不到任何能量。

谢谢、此致
杰罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerome、  

    125°C 时、最大能量和负载电感能够承受一个脉冲的电感耗散、如下所示:

    如果应用参数超过此器件限制、请使用续流二极管等保护器件来耗散存储在电感器中的能量。

    此致、  

    伊丽莎白