This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:频率不匹配问题。

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2897A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1304335/ucc2897a-frequency-mismatch-issue

器件型号:UCC2897A

您好!

我们 使用 UCC2897A PWM 控制器设计了有源钳位隔离式直流/直流转换器。

 针对 Fsw 设计的转换器: 400kHz,但我们  在控制器的 pin_12 (输出)上得到了两个不同的 Fsw : 400kHz 和750KHz。

我在 PIN_12 (OUT)和原理图上附加了捕获的波形。

谢谢

上午

 e2e.ti.com/.../page6-_5F00_-Controller_5F00_FB.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请放大750kHz 部分波形、以便可以看到详细信息、例如在放大后在示波器上显示约10个开关周期以对应750kHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请检查 750kHz 部分波形的放大情况、如下所示、

    Rgds

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    脉冲在 Fsw 750kHz 下保持稳定。 请在下方查看:

    检查 RON、ROFF 和 RDEL 电阻器、确保它们焊接正确。 由于 Fsw 仅与这些电阻相关、因此如果焊料不固体或不干净、则 Fsw 会受到影响。

    检查这些电阻器值以确保它们是良好的电阻器、或从不同的电阻器产生者处将它们更改为新的电阻器。

    更改为新的 UCC2898A (拼写错误、应为 UCC2897A)器件以防所用器件已损坏。 还要确保 IC 已正确焊接。

    顺便说一下、这三个电阻器的值是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 上面的 波形中、

    橙色表示 OUT 引脚上的电压、蓝色表示 Ron 引脚上的电压、紫色波形表示 ROFF 引脚上的电压。

    在这里、如果我们忽略噪声、则在 Ron 引脚上测量的恒定值为2.66V、在 ROFF 引脚上测量的恒定值为2.9V。

    我们 还 在从 PCBA 获取并确定正常后验证了 Ron 和 ROFF 电阻器值  

    即使未正确选择电阻器、根据数据表、此引脚上的电压也不应超过2.5V。

    Rgds

    上午

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    按照我的建议、更换新设备、以查看是否可以解决问题、因为设备可能已损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您建议更换新的  UCC2898A 器件、但我无法在 TI 网站上找到器件 P/N:UCC2898A。

    您能否发送您 要求更改的产品说明书/产品说明书/应用说明的网页链接:UCC2898A

    谢谢

    Rgds

    上午

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉、这是一个拼写错误。 我的意思是、UCC2897A 与您正在使用的器件相同、只不过它是一个新器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将关闭该主题、因为很长一段时间没有响应。 如果需要进一步的支持、可以重新打开该线程。