This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSEMTHR24EVM-081:PoE GUI 无法连接

Guru**** 1461170 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1307476/psemthr24evm-081-poe-gui-can-not-connect

器件型号:PSEMTHR24EVM-081
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

您好,目前有使用到你們的PSEMTHR24EVM μ A - 081的板子,搭配PSIL083A和PSIL082A,並透過POE技術供電給PD端,然而當我想使用USB2ANY ADATER連結PC與我的電腦時,發生異常,異常狀況如下,想詢問有甚麼解決方法嗎 μ A?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pojui:

    感谢您的联系。

    PSE 专家正在度假。 敬请延迟重播、由此给您带来的不便、敬请谅解。

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pojui:

    PSIL082上的 MSP430器件似乎未更新 BSL 代码的最新固件版本。  

    您可以从您的 mysecure 资源访问 BSL 代码。 为此、应该使用的文件夹是 FirmPSE 文件夹。 使用此文件夹、请导航至 PSE_BSL_Firmware_v03.exe。 这是将下载 BSL 固件代码的可执行性。 BSL 固件后进行固件更新。 有关如何刷写 BSL 代码、请按此处用户指南中的步骤操作。

    正确刷写 BSL 后、您可以使用 USB2ANY 连接器来连接到器件。  

    此致、

    布兰登