This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3150:添加高负载时输出电压下降。

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1302273/lm3150-output-voltage-drops-when-adding-high-load

器件型号:LM3150

e2e.ti.com/.../3247.WBDesign4.pdf

您好!

我正在使用 TI webench 电源设计工具生成的 LM3150电路设计来开发12V、10A DC 降压转换器。

随附生成的设计文件。

当我连接24V 的输入电压时、我得到大约12.3V 的输出电压、当施加消耗负载电流大于1A 的电阻负载时、输出电压会降至6V 到7V 之间的某个数字、并且电压会随时间非常缓慢地变化 (正在增加)。

您能帮我找到问题吗?  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ahmed  

    是否可以测量电感器电流? 如果触发了电流限制、则您将能够看到频率下降。 请参阅此图中的波形。  

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • I 测量的输出电流低于5A  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ahmed  

    感谢您提供更多信息

    请检查电感器 电流波形。 如果触发电流限制、您将能够看到频率下降、如图13中所示。

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在关闭这个话题、因为我有一段时间没有听到您的声音。
    如果您仍在尝试解决此问题、请随时打开新主题。 谢谢
    - EL