This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV758P:铁氧体磁珠与放大器;电容器选择指南

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV758P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1308918/tlv758p-ferrite-bead-capacitor-selection-guidance

器件型号:TLV758P

尊敬的社区:

我们正在设计一种解决方案、其中需要从单个电源提供3.3V 和5V 电源。

我们已决定为3.3V 和5V 电源安装2个不同的 LDO (TLV758P)。

我们需要安装铁氧体磁珠以隔离10MHz 以上的噪声。 请为我们提供相关的应用手册、参考设计或关键指针、以帮助我们就铁氧体磁珠的选择和在电容器周围的放置做出正确的设计决策。

此外、根据以下配置、建议铁氧体磁珠和随附电容器的最佳放置方式。

非常感谢您的指导。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、大家好、  

    您是否知道将看到的确切频率干扰?

    您可能需要选择一个铁氧体磁珠、该磁珠在尝试消除的频率下作用于最靠近电阻器的位置。  

    对于特定的电容器决策、您必须查看电容器交叉频率的 ESR 值。 您可能希望交叉频率着陆于您看到最大噪声干扰的位置、 以及 PSRR 在应用/电路板布局中的突降位置。  

    Murrata 在其网站上进行了仿真、以帮助 将这种情况可视化

    过去、我们能够运行晶体管级 SIM、但团队已无法再运行该级别的带宽。  

    此致!

    朱利耶特