This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92520-Q1:关于 TPS92520 COMP 引脚

Guru**** 2563000 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92692

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1308394/tps92520-q1-about-the-tps92520-comp-pin

器件型号:TPS92520-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS92692

你好

我有关于 TPS92520 IC 的一个问题、关于 COMP 引 脚、这是芯片的补偿引脚,我应该如何配置此引脚?  

一般来说、我认为有两种补偿方法。 请参考下图。 下图是 TPS92692规格表中的内容。 我想,TPS92520是否也有这两种配置方法、但我在规格表中找不到第二种配置的说明?或 TPS92520不需要第二种补偿配置方法 请帮助我对此进行说明。

谢谢!

此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这不是升压转换器、因为它调节电流、所以它是单极系统、本质上是稳定的。  只使用一个电容值为1-10nF (典型值为2.2nF)的电容器。  数据表中对此进行了介绍。