This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22997/2:需要具有短路保护功能的负载开关

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22992, TPS22997, TPS568231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1307555/tps22997-2-need-load-switch-with-short-circuit-protection

器件型号:TPS568231
主题中讨论的其他器件:TPS22997、TPS22992

尊敬的团队:

还有一个关于开关负载的问题。 我们发现 TI 的开关负载没有短路保护。 如果 VCC_3V3电源轨发生意外短路情况、TPS22997/2上可能会产生很大的电流、直到 TPS568231触发其 OCP 保护并禁用 VCC_3V3_STB 电源轨。 尽管 VCC_3V3_STB 将在触发 TPS568231的 OCP 后的几毫秒内关闭、我认为、如果发生这种情况、开关负载是否有可能烧毁?  

非常感谢。

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    我目前正在进行此项工作、下周将为您提供答案。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elaya:

    好! 等待您的反馈。 非常感谢。

    非常感谢。

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    会的,谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    我将此课程分配给电源开关团队。 他们将回复此帖子。

    谢谢。

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Calan、

    尊敬的 Jimmy:

    TPS22997和 TPS22992都具有热关断功能、可降低过热风险-但是、您在短路期间期望获得什么电流? 如果电流非常高(瞬时粗略估算为25A)、则负载开关仍有可能烧毁。 如果是这种情况、那么我建议使用 TPS22992S、它专门为此用途提供短路保护。

    谢谢。

    帕特里克