This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:电源管理论坛

Guru**** 2551370 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1308770/bq40z80-power-management-forum

器件型号:BQ40Z80

您好!

0x00 ManufacturerAccess ()和0x44 ManufacturerBlockAccess ()的默认值是多少?

我的意思是、当我首次将读取命令应用于0x00\0x44时、我实际上从哪个寄存器读取? (Operation Status0x54寄存器\制造状态寄存器等)

 Operation  Status0x54寄存器是否有可能保持为默认设置?

因为 在我提供其他要读取的值后、例如0x0035、那么我得到的第二个读取是0x054……

谢谢和 BR、

Alex。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    0x00和0x44时的默认值是最后一次读取的寄存器。

    如果在读取不同的寄存器后返回0x54、则通常在自动刷新开启时发生这种情况。 这是因为、这是在每个刷新周期中读取的最后一条命令。

    如果关闭了自动刷新功能、则在将另一条命令写入0x44后、电量监测计不应从0x54读取。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺