This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS723-Q1:负输出 LDO TPS723-Q1的任何刷新

Guru**** 2644315 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS723-Q1, TPS7A30

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1308412/tps723-q1-any-refresh-of-negative-output-ldo-tps723-q1

器件型号:TPS723-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS7A30

大家好、

我们需要使用 TPS723-Q1为 SiC MOSFET 生成负电压电源。 您是否具有出色的输出能力、或者具有 TPS723-Q1更好散热能力的最新发展蓝图? 客户没有足够的 PCB 空间用于高 K 电路板和热耗散。 对于105°C TMB、它们需要耗散200mW

谢谢!

斯嘉利特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Scarlett:  

    我建议  在此处试用 TPS7A30。  

    Br、

    埃林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erin、

    感谢您的答复。 但该器件没有汽车版本、对吗?

    坦斯克

    斯嘉利特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Scarlett:  

    正确、没有 TPS7A30的 AEC-Q100版本。

    Br、

    埃林