This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3846:通过 UC3846在推挽转换器中切换到电压控制模式

Guru**** 2505585 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3846

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1308811/uc3846-switching-to-voltage-control-mode-in-push-pull-converter-with-uc3846

器件型号:UC3846

您好!

我们使用 UC3846芯片设计推挽式转换器。 根据数据表、它提到了在电压控制模式下控制转换器的可能性(请参阅附加的图像)。 但是、我们找不到有关如何实施此控制模式的具体信息。

我们想将推挽式转换器切换至电压控制模式、并在此方面寻求指导。 是否有人有关于使用 UC3846实现此目的所需的设置和参数的详细信息? 非常感谢您提供任何经验或建议。

此消息后面附加了数据表中提及电压控制功能的相关部分。

感谢您的帮助!

https://www.ti.com/lit/ta / ssztar2/ssztar2.pdf?ts = 1703063953594

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    看起来您可以使用 CT 信号为 C/S+生成锯齿波、从而使 IC 实现电压模式控制。 以下是您的想法。